请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:SN74AUP1G17、 SN74AUP1G74大家好、
我们是否具有分频器30Hz 输入和15Hz 输出以及1.8V?
谢谢。

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
我们是否具有分频器30Hz 输入和15Hz 输出以及1.8V?
谢谢。

我建议根据您的应用从我们的参数搜索工具中选择器件。 我们的产品系列中包含许多 D 型触发器以及施密特触发缓冲器。