This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 分频器

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AUP1G17, SN74AUP1G74

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1002576/frequency-divider

主题中讨论的其他器件:SN74AUP1G17SN74AUP1G74

大家好、

我们是否具有分频器30Hz 输入和15Hz 输出以及1.8V?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这是 D 型触发器的常见应用。 您的信号非常慢--它是具有快速转换边沿(~ 10ns)的数字信号吗?

    我建议对1.8V 信号使用 SN74AUP1G74 --如果输入缓慢转换,请在输入信号中添加一个串联施密特触发缓冲器,如 SN74AUP1G17。

    PRE 和 CLR\引脚应直接端接至 VCC、尽管我的图中显示它们已断开连接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emrys:  

    您是说使用  SN74AUP1G74 + SN74AUP1G17吗?

    为此、我们是否有任何汽车级器件?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我建议根据您的应用从我们的参数搜索工具中选择器件。 我们的产品系列中包含许多 D 型触发器以及施密特触发缓冲器。

    https://www.ti.com/logic-circuit/overview.html