This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK03318:静音/断电输出

Guru**** 2943030 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK03318

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1001217/lmk03318-mute-power-down-output

器件型号:LMK03318

我需要在短时间内将其中一个输出静音、以复位某些 FPGA 逻辑。 (我希望其他输出保持运行)

是否有办法 在不重新同步和停止其他时钟的情况下关闭/静音输出(例如6)?

我尝试通过以下方式将其静音:

1) OUTCTL_6寄存器;R41。 ->将0写入 OUT_6_SEL[ 1:0]。 这将禁用驱动程序。 复位后、我将其切换回1 (AC-LVDS 模式)。

2) 2) PWDN 寄存器;R30。 ->向位4写入1。

两个选项似乎都能够禁用输出、但时钟 未正确启动( 看起来不稳定或根本不启动)

通过  切换软复位重新校准时钟->重新校准 LMK 似乎是什么。  

R12位7

ADDR:0x0C、 val: 0x5D
地址: 0x0C、val:0xDD

但是、这也会强制其他时钟暂停。

那么、是否有办法仅将芯片上的1个输出静音/取消静音? 不暂停其他时钟?

谢谢、

安东

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Anton、

    据我所知、在不暂停其他时钟的情况下、无法单独将芯片上的单个输出静音。 我正在与设计人员核实、以防我们忽略任何内容。

    此致、

    Derek Payne

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anton:

    我确认了:没有其他机制可以在 LMK03318上单独将单个输出静音而不暂停其他时钟。

    此致、

    Derek Payne