请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMK03318 我需要在短时间内将其中一个输出静音、以复位某些 FPGA 逻辑。 (我希望其他输出保持运行)
是否有办法 在不重新同步和停止其他时钟的情况下关闭/静音输出(例如6)?
我尝试通过以下方式将其静音:
1) OUTCTL_6寄存器;R41。 ->将0写入 OUT_6_SEL[ 1:0]。 这将禁用驱动程序。 复位后、我将其切换回1 (AC-LVDS 模式)。
2) 2) PWDN 寄存器;R30。 ->向位4写入1。
两个选项似乎都能够禁用输出、但时钟 未正确启动( 看起来不稳定或根本不启动)
通过 切换软复位重新校准时钟->重新校准 LMK 似乎是什么。
R12位7
ADDR:0x0C、 val: 0x5D
地址: 0x0C、val:0xDD
但是、这也会强制其他时钟暂停。
那么、是否有办法仅将芯片上的1个输出静音/取消静音? 不暂停其他时钟?
谢谢、
安东