This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04832-SP:LVDS 模式下时钟输出的最小 VOD 指导

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK04832-SP, LMK04832

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1000595/lmk04832-sp-guidance-on-minimum-vod-for-clock-outputs-in-lvds-mode

器件型号:LMK04832-SP
主题中讨论的其他器件: LMK04832

各位专家,您好

对于 LVDS 时钟输出、数据表中仅列出典型 VOD。 是否有任何有关预期最小 VOD 的指导、以便我可以确保它满足我所使用 FPGA 上 LVDS 输入的要求?

谢谢!

Jim B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    在六西格玛可信度下、我们预计看到的最低 VOD 大于300mV

    此致、

    Derek Payne

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Derek

    我应该在前面问过。 您能否提供有关最大 VOD 的六西格玛指导?

    谢谢!

    Jim B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim、

    最大 VOD <425mV  

    此致、

    Derek Payne

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derek

    DLA SMD 文档中的标称 VOD 为400mV。

    您能否根据特征再次检查 VOD 最大值是否仅高出25mV?

    谢谢!

    Jim B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    6σ 的许多数据来自 LMK04832商用器件、因为我们没有太多空间器件来表征封装内的特性;也就是说、即使 LMK04832商用器件的最大 VOD 为422mV。 我们对 LMK04832-SP 所做的特性说明与商用器件之间存在密切关联。 (如侧注所示、我们的标称特性显示 VOD 约为385mV;400mV 只是一个方便传送预期 LVDS 电平的数字。)

    如果客户只需要任何数字、450mV 将是非常保守的上限。 但425mV 应接近6σ Ω 的实际预期值。

    此致、

    Derek Payne