This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2572:锁相评估

Guru**** 2831025 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2572

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1001302/lmx2572-evaluation-of-phase-lock

器件型号:LMX2572

大家好、团队、

我的客户发现 LMX2572在合并两  个 LMX2572时、每个相位变化180度(未同步)。  

详细信息:

电路配置和寄存器参数如下所示。

2、此时多次触发将使相位关系改变180度。

3.将参数从 R=2、PreR=1更改为 R=1、PreR=2可以解决这个问题。

问题:

1. R 和 PreR 计数器之间的同步序列是否有差异?

此致、

阿达奇

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Adachi-San、

    我不确定。  查看 LMX2572数据表图170中的同步类别、这将是3类同步、因为 Fout % FOSCin!= 0。 因此、同步时序至关重要。 您是否确定始终在输入时钟的有效设置和保持窗口内提供同步? 理想情况下、同步应在 OSCin 时钟的下降沿进行、但使用6MHz 时、您 可以轻松地在90°或270°(而不是180°偏移)提供到 OSCin 边沿的同步、并且仍然符合设置/保持要求。 根据使用的是 PRR 分频器还是 R 分频器、同步信号可能会以不同的方式重定时、也就是说、也许通过使用 PreR=2、可以有效地将 FOSCin 降低至3MHz 以实现同步。 这将使您进入1A 类同步、在这种情况下、可以禁用 VCO_PHASE_SYNC_EN、并且器件应仍处于同相状态、而无需切换任何同步引脚。 我建议尝试 一个实验、其中 VCO_PHASE_SYNC_EN=0、PRER=2、并且对两个器件进行多次 POR;如果我正确、它们应始终保持同步、且无180°相位偏移。 如果 可以、请告诉我。 更新数据表中有关同步类别的指导将会有所帮助。

    此致、

    Derek Payne