This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594:我想知道突发模式是如何工作的? 我想生成1us 宽度的脉冲,其频率为200MHz。

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2820

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1000958/lmx2594-i-want-to-know-how-the-burst-mode-operate-and-i-want-to-genrate-a-1us-width-pulse-whose-frequency-is-200mhz

器件型号:LMX2594
主题中讨论的其他器件:LMX2820

我想知道突发模式是如何工作的?

我想生成1us 宽度的脉冲,其频率为200MHz。 与 FSK 调制类似,载波频率为0和100MHz,这取决于外部触发器。 可以吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wen Zuo、

    TICS Pro LMX2820中有一个示例。 运行 TICS Pro、然后选择 LMX2820、在左列中有一个突发模式帮助。

    我不理解你的 FSK 操作、你是否会抽些什么来解释?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答、我将 查找并学习。

    我的意思是我想生成 一个持续时间为 T1的 RF 脉冲、T1可以来自内部时钟计时或一 个外部触发信号。 发生这种情况时、信号 转换到远低于200MHz 的另一个频率(如果没有信号输出、则更好)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wen Zuo、

    您可以使用 SYSREF 脉冲模式生成所需的波形。 切换 SYSREFREQ 引脚以打开/关闭脉冲。