This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SE555:"输出脉冲上升/下降时间"

Guru**** 2762365 points

Other Parts Discussed in Thread: SE555, TLC555

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1000613/se555-output-pulse-rise-fall-time

器件型号:SE555
主题中讨论的其他器件: TLC555

您好!

SE555在其数据表中定义了参数"输出脉冲上升时间"和"输出脉冲下降时间"、但它们的确切含义是什么?

例如、我怀疑它们是处于阈值20-80%或10-90%时 OUT 引脚信号边沿的上升和下降时间、但我的印象是、100ns 或200ns 的值对于上升和下降边沿看起来太大。 我想知道它们是否意味着传播延迟。

此致、
横田新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shinichi-San、

    我对上升和下降时间的印象与您描述的一样。 我在图8中找到了传播延迟与输出脉冲最低电平间的关系的说明。 例如、如果低电平为零、则室温下的传播延迟约为100ns。 因此、这告诉我、您所参考的规格内置了传播延迟、前提是触发电压低电平为零。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris San、

    感谢您的反馈。 我想这款设备太旧了、无法发表评论、但您的团队是否有任何记录可以备份您的假设?

    我记得在童年时为业余爱好者使用555计时器 IC。 555计时器就是这样。

    此致、
    横田新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shinichi-San、

    遗憾的是、我们没有。 该器件是在我出生前10年创建的。  

    相对于100kHz 最大指定频率的传播延迟可以忽略不计。 200ns、而1/100kHz = 10us。  

    传播延迟实际上开始影响100kHz 以上频率下的性能。 我假设这是 TLC555和 SE555自由运行频率曲线的比较。 您将注意到、TLC555产品数据表使用的公式不使用传播延迟、而使用的公式考虑传播延迟。 不适用于100kHz 以下频率的公式和这些公式与 SE555公式相匹配。  

    请注意、在比较下面的曲线(左侧的 SE555)时、该线是线性的、对于 SE555、其额定频率最高仅为100kHz。 在 TLC555的右侧图像中、对于工作频率高于100kHz 的情况、10k 和1k 波形图中均存在曲率。 我最近不得不处理 TLC555在高频下运行的问题、利用传播延迟的公式形成了 TLC555的曲线。 没有传播延迟的简单公式将遵循线性线。  

    将此误差视为工作频率的百分比是查看它的最佳方法。