Thread 中讨论的其他器件:LMX2594、
我有一个同时具有 LMK04832和 LMX2594的客户电路板。
我能够在 PLL1和分配模式下配置 LMK04832、CLKin1为400MHz。
我 的 CLKout0_1和 CLKout2为100MHz (LVPECL)、而 CLKout8为400MHz (LVPECL)进行测试。
其中 CLKout2连接到 LMX2594、CLKout0_P 和 N 都连接到 SSMC 连接器。
一个有趣的现象是、CLKout2 P 和 N 给出的振幅不是一个几乎为另一个的一半的振幅。
上述所有输出端接240 Ω 下拉电阻、交流耦合以及接收器侧 P 和 N 之间的100 Ω 电阻。
LMX2594加载 TICS Pro 的默认设置。
有什么想法吗? 谢谢你。