This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04832:连接到 LMX2594

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2594, LMK04832

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1000824/lmk04832-connect-to-lmx2594

器件型号:LMK04832
Thread 中讨论的其他器件:LMX2594

我有一个同时具有 LMK04832和 LMX2594的客户电路板。  

我能够在 PLL1和分配模式下配置 LMK04832、CLKin1为400MHz

 的 CLKout0_1和 CLKout2为100MHz (LVPECL)、而 CLKout8为400MHz (LVPECL)进行测试。  

其中 CLKout2连接到 LMX2594、CLKout0_P 和 N 都连接到 SSMC 连接器。  

一个有趣的现象是、CLKout2 P 和 N 给出的振幅不是一个几乎为另一个的一半的振幅。  

上述所有输出端接240 Ω 下拉电阻、交流耦合以及接收器侧 P 和 N 之间的100 Ω 电阻 

LMX2594加载 TICS Pro 的默认设置。

有什么想法吗? 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、new2day、

    您能否提供 LMK04832的寄存器配置?

    此致、

    Derek Payne

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derek:

    请参阅随附的。 一个用于 LMK04832、另一个用于 LMX2594。 谢谢你。

    e2e.ti.com/.../lmx2594_5F00_default_5F00_out6400mhz.txte2e.ti.com/.../lmk04832_5F00_default2distribution_5F00_0_5F00_1_5F00_2_5F00_3_5F00_5c.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在寄存器编程中看不到会引起问题的任何东西... 您可以尝试两种方法吗?

    • 设置所有 SYNC_DISx=1以防止分频器复位(以防 SYNC 引脚上出现噪声或其他情况)。 执行此操作的快速方法是 SYNC/SYSREF 页面上的"ALL ON"按钮。
    • 切换 CLKout2的 DCC & HS 位、查看这是否修复了振幅问题。

    如果这两种情况都无法解决该问题、那么 LVPECL16是否会出现相同的半振幅问题?  您是否确定在半振幅侧没有一些被忽略的50Ω Ω 终端重复?

    此致、

    Derek Payne

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derek:

    事实证明、它是示波器探针。 谢谢你。