This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK03318:未使用输出的 Iddo

Guru**** 2929780 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1161333/lmk03318-iddo-for-unused-outputs

器件型号:LMK03318

您好!

在数据表中、VDDO_01、23、4、5、6、 和7.

数据表稍后部分指出、如果禁用了任何输出4-7、则它们对应的 VDDO 可连接到 GND。

此规则是否适用于输出01和23? 也就是说、如果禁用了输出2/3、您是否可以将 VDDO_23连接到 GND?

但是、如果 VDDO_23已通电、但输出2和3已禁用、IdDO_23是0mA 还是指定的值(85mA 典型值)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Graeme、  
    如果在 POR 时检查 VDDO01、则此规则不适用于 outs01、并将在 VDDO01电源达到1.7V 之前保持器件静音  
    如果输出分压器和输出级都被禁用、则电流应为0mA。  

    此致、  

    维森特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    再次感谢 Vicente。