请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMK03318 您好!
在数据表中、VDDO_01、23、4、5、6、 和7.
数据表稍后部分指出、如果禁用了任何输出4-7、则它们对应的 VDDO 可连接到 GND。
此规则是否适用于输出01和23? 也就是说、如果禁用了输出2/3、您是否可以将 VDDO_23连接到 GND?
但是、如果 VDDO_23已通电、但输出2和3已禁用、IdDO_23是0mA 还是指定的值(85mA 典型值)?