您好!
e2e.ti.com/.../LMX2541SQ2690E.pdfPlease查看随附的 LMX2541SQ2690ENOPB 设计。
该时钟合成器用于生成所需输入电平为最大2Vp-p、最小0.4Vp-p 且典型值为0.6 Vp-p 的 ADC 采样时钟频率1350Mhz。
如果遗漏或错误、请验证并提供评论。
谢谢、此致、
Divya
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
e2e.ti.com/.../LMX2541SQ2690E.pdfPlease查看随附的 LMX2541SQ2690ENOPB 设计。
该时钟合成器用于生成所需输入电平为最大2Vp-p、最小0.4Vp-p 且典型值为0.6 Vp-p 的 ADC 采样时钟频率1350Mhz。
如果遗漏或错误、请验证并提供评论。
谢谢、此致、
Divya
尊敬的 Noel Fung:
谢谢您的建议。
根据建议、删除了 R233、将 R497替换为100nF、并将 R231更改为50R 电阻器。
我能不能知道 将 R497替换为100nF 的目的是什么 、R231和 R234将充当 OSCIN 引脚的分频器网络。 则信号电平将被除以一半。
此外、我们还在 C514和 C594之间启用了 T-Pad、值为 R236 =10R、R499 =470R、R498 =10R。 50R 阻抗的正确值是否正确?
我们选择了100MHz HCMOS 振荡器 XLH736100.000000来生成 LMX 的参考频率、该部件是否满足 相位噪声要求?
相位噪声:-100dBC@1KHz、-110dBC@10kHz 和-120dBc@100KHz
所选的振荡器部件 生成方波,它是否正常? 我们使用开关稳压 器为 LMX 时钟合成器和稳压器上电部件号:LMZ31707RVQR。 我可以使用开关稳压器为 LMX 加电吗?
此外、请提供所有频率范围内 OSCIN 的压摆率灵敏度数据。
谢谢、此致、
Divya
您好、Divya、
100nF 是为了避免直流电流流入50Ω Ω 负载。
CMOS XO 需要高阻抗和小电容负载。 50Ω 交流耦合 Δ Σ 负载、我们通常会看到输出摆幅将降至2Vpp。 如果 R231和 R234的值为10k 和50kΩ Ω、则它们可以是实际的分压器。
如果 R499 120Ω Ω、则它成为3.5dB 50Ω T-pad。 T 垫和 π T Ü V S Ü D 上有在线计算器以及附注、进行谷歌搜索可以在一分钟内获得其他衰减值。
XO 的相位噪声并不是很好、但是否良好取决于您的系统要求。 如果您的系统关心1kHz 偏移时的相位噪声、则可能需要更好的相位噪声 XO。
方波参考时钟适用于 PLL。 通常、使用高压摆率基准时钟时、PLL 的噪声会更小。
由于 LMX 器件具有内部 LDO、因此 LMX 可与直流/直流电源配合使用。 但是、仍然建议尽可能降低直流/直流噪声。
恐怕我们没有 OSCin 的压摆率灵敏度数据。
您好、Divya、
-100dBc @1KHz、-->您的100MHz XO 的相位噪声应优于-112.6dBc
-110dBc@10kHz、
-120dBc @100KHz --> LMX2541可以勉强满足此要求。 您可能需要考虑 LMX2572LP、它可以为您提供更多 dB 裕度。
BTW、请使用 PLL SIM 来设计您的环路滤波器、并估算哪些 TI 器件可以满足您的要求。