This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2541SQ2690ENOPB 设计审查

Guru**** 2392095 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2541, LMX2572LP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/883580/lmx2541sq2690enopb-design-review

主题中讨论的其他器件:LMX2541LMX2572LP

您好!

e2e.ti.com/.../LMX2541SQ2690E.pdfPlease查看随附的 LMX2541SQ2690ENOPB 设计。
该时钟合成器用于生成所需输入电平为最大2Vp-p、最小0.4Vp-p 且典型值为0.6 Vp-p 的 ADC 采样时钟频率1350Mhz。

如果遗漏或错误、请验证并提供评论。

谢谢、此致、
Divya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Divya、

    您的 XO 直流电阻小于40Ω Ω、我认为您的 XO 无法驱动该负载。

    我建议移除 R233;将 R497更改为100nF、然后将 R231更改为50Ω Ω。

    RFout 不是50Ω μ F、您可能需要在 C514和 C594之间启用 T-pad。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noel Fung:

    谢谢您的建议。

    根据建议、删除了 R233、将 R497替换为100nF、并将 R231更改为50R 电阻器。

    我能不能知道 将 R497替换为100nF 的目的是什么 、R231和 R234将充当 OSCIN 引脚的分频器网络。 则信号电平将被除以一半。

    此外、我们还在 C514和 C594之间启用了 T-Pad、值为 R236 =10R、R499 =470R、R498 =10R。 50R 阻抗的正确值是否正确?

    我们选择了100MHz HCMOS 振荡器 XLH736100.000000来生成 LMX 的参考频率、该部件是否满足 相位噪声要求?
    相位噪声:-100dBC@1KHz、-110dBC@10kHz 和-120dBc@100KHz

    所选的振荡器部件 生成方波,它是否正常? 我们使用开关稳压  器为 LMX 时钟合成器和稳压器上电部件号:LMZ31707RVQR。 我可以使用开关稳压器为 LMX 加电吗?  

    此外、请提供所有频率范围内 OSCIN 的压摆率灵敏度数据。  

    谢谢、此致、

    Divya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Divya、

    100nF 是为了避免直流电流流入50Ω Ω 负载。  

    CMOS XO 需要高阻抗和小电容负载。 50Ω 交流耦合 Δ Σ 负载、我们通常会看到输出摆幅将降至2Vpp。 如果 R231和 R234的值为10k 和50kΩ Ω、则它们可以是实际的分压器。  

    如果 R499 120Ω Ω、则它成为3.5dB 50Ω T-pad。 T 垫和 π T Ü V S Ü D 上有在线计算器以及附注、进行谷歌搜索可以在一分钟内获得其他衰减值。  

    XO 的相位噪声并不是很好、但是否良好取决于您的系统要求。 如果您的系统关心1kHz 偏移时的相位噪声、则可能需要更好的相位噪声 XO。  

    方波参考时钟适用于 PLL。 通常、使用高压摆率基准时钟时、PLL 的噪声会更小。

    由于 LMX 器件具有内部 LDO、因此 LMX 可与直流/直流电源配合使用。 但是、仍然建议尽可能降低直流/直流噪声。

    恐怕我们没有 OSCin 的压摆率灵敏度数据。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noel Fung:

    如果 R231和 R234为10K 和50K、如何充当分压器?
    振荡器的相位噪声如何取决于系统要求、振荡器的相位噪声为 -100dBC@1KHz 是否不好?
    那么所需的相位噪声是多少。 您能解释一下。

    谢谢、此致、

    Divya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Divya、

    在选择合适的构建块组件以满足要求之前、我们应该具有系统要求。

    如果您可以告诉我您对相位噪声的系统要求、我们可以提供有关 TI 器件的建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noel Fung:

    请查找以下针对1350Mhz 输出时钟频率的相位噪声要求。

    -100dBc @1KHz、
    -110dBc@10kHz、
    -120dBc @100KHz

    请提供建议。

    谢谢、此致、

    Divya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Divya、

    -100dBc @1KHz、-->您的100MHz XO 的相位噪声应优于-112.6dBc
    -110dBc@10kHz、
    -120dBc @100KHz --> LMX2541可以勉强满足此要求。 您可能需要考虑 LMX2572LP、它可以为您提供更多 dB 裕度。

    BTW、请使用 PLL SIM 来设计您的环路滤波器、并估算哪些 TI 器件可以满足您的要求。