This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04906BEVAL:LMK04906评估套件

Guru**** 2554150 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK04906, CODELOADER, USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/875265/lmk04906beval-lmk04906-eval-kit

器件型号:LMK04906BEVAL
主题中讨论的其他器件:LMK04906USB2ANY-UWIRECODELOADERUSB2ANY

您好!

我已经为芯片 LMK04906B 购买了 EVB (通过 DigiKey 商店购买)。 该封装包含:评估板、LPT 接口。 第5页的文档"LMK04906评估板"(2013年12月版)中提到、该套件应包含"USB2ANY-uWire 接口"- EVB 上的 uWire 接头。 套件的有效内容是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Viktor、

    您能否确切地说明您的套件中包含的 LPT 接口是什么? 一端是公型 DB25吗? 可以发送图片吗?

    此致、

    Adam Siisets,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    我将向您发送套件内容图片:

    此外、我还随附了套件标签

      

    套件材料是否完整且有效?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Viktor、

    似乎您收到了旧版本的套件。 如果您可以访问具有并行接口的计算机、则仍应能够使用 Codeloader 软件与电路板通信、尽管 TI 目前在较新的计算机上不支持该软件。

    如果您有 USB2ANY 器件、您仍可以使用下图作为指南与 uWire 接头连接。

    此致、

    Adam Siisets,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    感谢您的回答。 这正是我需要知道的。 是的、我有来自 PRV 的 USB2ANY。 因此我将使用它。 也感谢您提供的线图。 旧版本和当前版本的 EVB 之间是否有任何其他硬件更改?

    维克托

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    我想您可以在 LMK 侧的图片中交换数据线和时钟线、因为 CLK 是引脚4、数据是引脚2。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Viktor、

    我使用另一个板作为参考、但没有意识到引脚分配是不同的。 这是引脚的更新映射。 我已包含 EVM 连接器和 USB2ANY 的照片、以进行澄清。

    但愿这对您有所帮助。

    此致、

    Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Adam、

    我不知道、如果这很重要、但出于完整性考虑、我对我的接线进行了描述。  

    我采用了 TI 文档 SNAU083A 修订版2014年7月"CodeLoader 4操作说明用户指南"。 表2中写入了"时钟、数据和 LE 引脚分别固定为8、4和2。" 可能这些信息过于严格、我不知道、但我使用它。 作为第二个文档、我将 SNAU126A "LMK04906评估板" 的42页放在了具体内容中、其中显示了 EVM 上接头的原理图。 这使我能够映射 USB2ANY 和 LMK04906B EVM 之间的引脚:

    USB2ANY LMK04906B EVM
    1 1
    4. 2.
    6 (GND) 9 (GND)
    2. 6.
    8. 4.

    我不需要的其他引脚(例如 LD)、因此我当时没有设置。  

    我测试过该配置、它可以正常工作。

    此致、Viktor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    啊、我看到这里发生了什么。 uWire 和 USB2ANY 连接器的引脚编号分配是相同的。 下面是修正后的映射、我已经返回并编辑了我之前的图表、以突出这些不一致之处。

    请注意、USB2ANY 上的 GND 引脚可能错误。 我在图中标记了正确的引脚(正确标记为引脚5、而不是引脚6、正如我们在前面的回答中所做的那样)

    我很高兴您能让它正常工作。  

    Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    不、我也对不同文档中的不同描述感到困惑、但最好的方法是通过测量进行验证。 I 和 CAN 确认 USB2ANY 上的引脚6为 GND。 因此、引脚 USB2ANY.PIN6应连接到 EVB.pin9。