Thread 中讨论的其他器件:LMX2594、
似乎我使用的是同一个板(基于参考文章中的原理图屏幕截图)、并且无法使用双环路模式。 似乎我们在 RFSOC DAC 输出上具有明显的抖动、我们认为这与参考时钟相关。
该器件在单环路模式下进行配置、如所附的驱动器文件中所示。
此外、该器件还为一对 LMX2594器件供电、然后用于向 RFSOC DAC 逻辑块提供3.93216 GHz 参考时钟。 此外、还附加了这些器件的配置文件。
对于我们的配置是否有任何改进时钟抖动性能的建议? 遗憾的是、我们无法修改/修改第三方电路板以在 OSC_N 引脚上包含上述.1uF 电容。