This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04828BEVM:采用外部 VCO 模式的 LMK04828配置

Guru**** 2763595 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK04828BEVM, LMK04828

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/874189/lmk04828bevm-lmk04828-configuration-in-external-vco-mode

器件型号:LMK04828BEVM
主题中讨论的其他器件: LMK04828

尊敬的同事:

我们的客户存在以下问题:

使用外部 VCO 模式(J6)时、加载文件 lmk 配置_external_clock 后。 CFG、PLL1和 PLL2锁定状态指示灯均熄灭。 PLL 不工作或外部 VCO 模式不使用 PLL?  ADC 的高速采样时钟输出是否需要八进制?

2.如果不使用 PLL、外部输入时钟源是否需要高频?  但我看到数据表中 Fin 的输入范围是0.001~750MHz、因此我们如何理解它。

此致、

罗克苏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rock Su、

    1. 我不确定您对文件"lmk_config_external_clock"所指的是什么、但似乎他们希望使用 Fin 输入进行操作。 如果 Fin 用作 PLL2包含在环路中的外部 VCO、则确保来自 CPout2的信号连接到 VCO 的调谐电压输入、并且 VCO 信号连接到 Fin. 默认情况下、LMK04828BEVM 上不包含外部 VCO。

      另一方面、如果客户希望使用 Fin 作为输入信号并通过 LMK04828分频器和输出进行分配、则在此配置中不使用 PLL1和 PLL2。 至于 ADC 的高速采样时钟、在许多情况下、ADC 具有内部时钟乘法器、并且可以接受频率较低的时钟信号。
    2. 通常、如果不使用 PLL、外部时钟信号的频率应更高。 从数据表中:

      750MHz 输入频率限制仅适用于具有外部反馈的0延迟模式、或用于通过 PLL1 R 分频器分频的 CLKIN 输入。 对于正常的 PLL2操作或分配模式(PLL 关闭)、fin 频率可高达3100 MHz。

    此致、