This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2595:LMX2595

Guru**** 2768075 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2595

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/875392/lmx2595-lmx2595

器件型号:LMX2595

大家好、

我在一个将 LMX2595芯片焊接到多层 PCB 的应用中使用 LMX2595芯片。

我为散热接地焊盘提供了足够的通孔。

芯片在锁定条件下的电压为0.4A。

我的疑问是、在环境温度(25C)下、芯片的温升大约为25°C (25°C 时、环境温度上升 高达52°C)。

我已附上了热像仪图片、以进行相同的操作

我的较高工作温度将为+70C。 在这种情况下、芯片温度将接近100C。 芯片能否 维持该温度。 或者我是否应该使用任何其他类型

特殊热冷却选项。 请澄清

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Narendra、

    根据布局建议放置散热过孔很好。

    LMX2595将处于建议的工作范围内、最高可达器件结温125°C

    根据您对特定用例的描述、LMX2595将在该范围内。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Liam 的回复