This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594:LMX2594

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2595

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/875743/lmx2594-lmx2594

器件型号:LMX2594
主题中讨论的其他器件:LMX2595

我们在电路板中使用 LMX2595、在15GHz 时、芯片仅能获得大约-31dBm 的功率。 寄存器44中的 outa_PWR 设置设置设置为最大值、我们使用的是端接电阻器、而不是电感器。 我们的插入损耗是以数字表示的、因此这不是互连问题。 我们将信号作为单端驱动到板载 GPPO 连接器(P 侧)中,N 侧在直流阻断电容器后使用49.9端接至 GND。 根据数据表、使用49.9电阻器、电容器和49.9连接到 GND 来实现中央端接电路。

芯片中还有哪些其他设置可以更改以获得更大的功率? 我们需要+2dBm 信号到射频块。

感谢您的及时响应、这是一个非常热的问题!!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ilya、

    对于如此低的输出功率、可能是由于配置问题。  我假设您具有有效的锁定状态。

    -31dBm 非常低、输出是否可能会断电?

    另请检查是否未启用输出分频器

    如果您能够从 TICS Pro 提供.TCS 文件、我们可以更深入地了解配置。

    此致、