请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMX2594 主题中讨论的其他器件:LMX2595
我们在电路板中使用 LMX2595、在15GHz 时、芯片仅能获得大约-31dBm 的功率。 寄存器44中的 outa_PWR 设置设置设置为最大值、我们使用的是端接电阻器、而不是电感器。 我们的插入损耗是以数字表示的、因此这不是互连问题。 我们将信号作为单端驱动到板载 GPPO 连接器(P 侧)中,N 侧在直流阻断电容器后使用49.9端接至 GND。 根据数据表、使用49.9电阻器、电容器和49.9连接到 GND 来实现中央端接电路。
芯片中还有哪些其他设置可以更改以获得更大的功率? 我们需要+2dBm 信号到射频块。
感谢您的及时响应、这是一个非常热的问题!!!