Other Parts Discussed in Thread: LMK61E2, CODELOADER
主题中讨论的其他器件: CODELOADER
您好!
我使用的是自设计电路板、而不是评估板。
当我在我设计的电路板上的 LMK61E2寄存器中写入设置时、即使所有设置都被写入、R66的 LOL 位也可能为1。
使用 CodeLoader 4中的 EZ Config 创建寄存器设置。
在设置过程中、首先执行软复位、设置值在等待1秒后按升序写入寄存器。
我已经设置了各种频率,例如260MHz、250MHz、200MHz 和190MHz……但有时 PLL 不会锁定任何频率设置。
我必须能够稳定而坚定地设置电路板。
如何稳定地锁定 PLL?
为什么 PLL 有时不锁定?