This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK61E2:有时 PLL 不会锁定

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK61E2, CODELOADER

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/874190/lmk61e2-sometimes-the-pll-does-not-lock

器件型号:LMK61E2
主题中讨论的其他器件: CODELOADER

您好!


我使用的是自设计电路板、而不是评估板。

当我在我设计的电路板上的 LMK61E2寄存器中写入设置时、即使所有设置都被写入、R66的 LOL 位也可能为1。

使用 CodeLoader 4中的 EZ Config 创建寄存器设置。

在设置过程中、首先执行软复位、设置值在等待1秒后按升序写入寄存器。

我已经设置了各种频率,例如260MHz、250MHz、200MHz 和190MHz……但有时 PLL 不会锁定任何频率设置。

我必须能够稳定而坚定地设置电路板。

如何稳定地锁定 PLL?

为什么 PLL 有时不锁定?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好。

    请导出并附加寄存器设置以及原理图副本吗? 这将帮助我们重现您的问题、以便我们提供帮助。

    谢谢、

    Adam Siisets,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    原理图和配置如下所示:

    e2e.ti.com/.../61e2_5F00_settings.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    到目前为止、我已经先将 SWR2PLL 寄存器设置为1、然后再设置必要的设置。

    然而、当该过程被更改以便 SWR2PLL 寄存器最后被置位时、PLL 会被稳定锁定!

    这是否意味着我的程序不正确?

    我认为 SWR2PLL 用于复位 IC 寄存器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好。

    是的、你是对的。 最后一次执行软复位是正确的。

    SWR2PLL 寄存器不会清除寄存器、只会复位校准和时钟分频器。

    希望这能解决您的问题。 我将关闭 TT。

    此致、

    Adam Siisets,