This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594EVM:状态机时钟效果

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/879290/lmx2594evm-state-machine-clock-effects

器件型号:LMX2594EVM

你好!

我们已经对评估板进行了一组测试、尤其是为了查看杂散水平。 我们注意到位于 Fout%Fosc 的主信号周围存在杂散。 使用寄存器 R1控制 CAL_clk_div 参数、我们已经看到、如果我们将状态机时钟除以2或4、则可以降低这些信号的电平。

由于我们仅使用完全辅助模式,我们想知道是否有方法禁用状态机时钟,因为我们不使用 VCO 校准? 或者您可能知道进一步减少 Fout%Fosc 杂散的方法吗?

提前感谢

Stephane

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stephane、

    您可以设置 R2[10]=0来禁用状态机时钟。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel、您好!

    感谢您的回答、有些杂散的水平确实更高、但并非所有杂散都更好! 我将继续执行测试。

    这个 PLL 似乎有一些隐藏的寄存器! 您是否有完整的地图可以与我们分享? (我完全理解是否不可能这样做)

    Stephane

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stephane、

    我们无法分享所有这些内容、但我们可以分享对您真正有用的内容。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好!

    我已经完成了一些禁用状态机时钟的测试。 这真的很好、由于机器时钟而产生的杂散并不微不足道(其中一些时钟超过10 dB)。 我想现在将状态机时钟保持禁用状态、但我想确保配置不会出错、因此:

    你知道在这种情况下是否有不利影响吗? 我在全辅助模式下使用 PLL 以获得尽可能最佳的锁定时间、恐怕在接下来的几周里会有坏消息迫使我让状态机时钟运行。 因此、如果您知道使用该配置时出现了一些故障、那么很高兴知道这一点。

    主题的变化、对我来说、当我们讨论 PLL 时、3个参数很重要:

    --相位噪声

    --伪波

    --锁定时间

    如果我错了,请告诉我,但校准算法的目的似乎是优化相位噪声(对吧?)。 但是、这一点可以在牺牲其他两个参数的情况下实现。 在我的 µs 过程中、我看到锁定时间测量值的75%小于30 μ s。 µs、其中一些器件的使用寿命可能超过150 μ s。 这些测试是在完全辅助模式下使用来自无辅助模式(VCO_SEL、CAPCTRL 和 DACISET)的校准数据完成的。 我还看到、使用校准数据、一些频率配置为我提供了一个充满不良杂散的频谱、但是、改变 VCO_SEL、CAPCTRL 和 DACISET 的值给了我更好的频谱和更好的锁定时间。 我的问题是:

    --您是否有具体的方法来获得:

    ----锁定时间好吗?

    -----频谱良好?

    这两个都是?

    提前感谢您

    Stephane

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stephane、

    您是否有 TI 代表为您提供支持? 让我们通过电子邮件联系在一起。