This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SE555M:文档

Guru**** 2927820 points

Other Parts Discussed in Thread: SE555M, SE555-SP, SE555

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/879176/se555m-documentation

器件型号:SE555M
主题中讨论的其他器件: SE555-SPSE555

大家好、

我对 SE555M 器件感兴趣、但产品页面仅提供通用 xx555数据表、因此除了_FKB 器件具有不同的封装外、我无法确定以下产品选项之间的差异。

是否有人引用了 SE555M 的以下子模型之间的差异(大概是标准符合性)

JM38510/10901BPA
M38510/10901BPA
SE555FKB
SE555JG
SE555JGB

谢谢、

David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、

    我正在研究差异、并将在明天再次与您进行探讨。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、

    我至少收集了一半的信息,但我正在等待对几个问题的澄清。 请耐心等待、因为这可能需要一天的时间。

    同时、您的应用需要哪些要求?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ron:

    感谢您的观看。  

    我正在寻找一款高可靠性、扩展温度范围的555计时器、一些记录在案的耐辐射性很好、但这并不重要。

    我发现 SE555M 的许多子模型都以不同的价格提供、因此我想了解哪一个可能最适合我的应用。

    谢谢、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、

    JM38510/10901BPA 和 M38510/10901BPA 是相同的器件、J 是传统标记器
    M38510属于军用级。   

    SE555FKB 和 SE555JGB 也是军用级(请注意后缀 B)  

    SE555JG 只是一款陶瓷宽温度范围器件。 这就是它价格较低的原因。  

    请参阅 SE555-SP 了解抗辐射能力。 部件号5962-9855501VPA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ron:

    这是一个很好的信息!

    M38510和 SE555xxB 器件之间有何差异? 他们是否遵守不同的军事标准? 是否有可用的数据表?

    我正在尝试获取 SE555-SP 器件的报价、但在这方面我没有取得太大的成功...

    谢谢、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、

    从此处开始; https://www.ti.com/support-quality/faqs/automotive-hirel-faqs.html

    此页面接近底部: 军用和 HiRel 产品工艺流程。  其中、除其他外、您将看到"B"是 MIL-PRF-38535 (QML)

    只有 SE555具有专用数据表、另一个共享商业数据表。

    非技术问题、例如购买。 尝试此主题的最后一个帖子(2月13日)中的建议。   https://e2e.ti.com/support/amplifiers/f/14/p/878948/3254018#3254018

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ronald、

    非常感谢您提供这些信息。 作为最终的澄清/确认、M38510/10901BPA 和 SE555JGB 是相同的? 两者都是与 MIL-PRF-38535兼容的同一器件。

    因为这些部件不耐辐射。 您能否确认它们因此会被视为 QML Q 类?

    谢谢、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、

    M38510/10901BPA 和 SE555JGB 的构建方式相同。 不同之处在于电气测试。 (幻灯片第11页)
    M38510/10901BPA 根据 JAN 斜杠表要求进行测试。
    SE555JGB 由当前的 TI 数据表进行测试。

    是的 、QML Q 类