请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMK04832 对于具有外部 VCO 的单环路模式下的 LMK04832、我们是否可以访问 TICS Pro 中显示的预分频器? 也就是说、我们是否可以使用预分频器来增加用于时钟分配的外部信号?
相关说明中、您是否希望在没有来自 CPout2的反馈环路的情况下 PLL 锁定时遇到困难?
此外、如果以这种方式使用、LMK04832是否会保留其抖动消除功能?
谢谢。