This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04832:单环路模式

Guru**** 2553610 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK04832

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/873624/lmk04832-single-loop-mode

器件型号:LMK04832

对于具有外部 VCO 的单环路模式下的 LMK04832、我们是否可以访问 TICS Pro 中显示的预分频器? 也就是说、我们是否可以使用预分频器来增加用于时钟分配的外部信号?

相关说明中、您是否希望在没有来自 CPout2的反馈环路的情况下 PLL 锁定时遇到困难?

此外、如果以这种方式使用、LMK04832是否会保留其抖动消除功能?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Greg、

    是当将 CLKin1用于外部 VCO 输入时、您可以访问预分频器。

    CPout2需要连接到外部 VCO 调谐端口才能锁定。

    PLL1的抖动消除功能将不会启用、但您将从单个环路获得正常的 PLL 滤波、这有助于滤除环路带宽之外的基准噪声。  对于 PLL1、典型用例具有非常窄的带宽、有助于滤除基准源输入的近端抖动。

    此致、