Other Parts Discussed in Thread: LMK61E2
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMK61E2 尊敬的 Alan:
在您的 e2e 中回复"LMK61E2:保存... 在 LMK61E2片上 EEPROM 上、重新启动电路板"、步骤4a 建议执行
"4A。 将0x13写入 R49 -设置 NVMERASE 和 NVMPROG 位。'
如果同时 触发 NVMERASE 和 NVMPROG 操作、这些操作是否会发生冲突 ?
此致!
Wallace