This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK61E2:若要将0x13写入 R49、将触发 EEPROM 擦除和 EEPROM 写入、是否存在任何冲突?

Guru**** 2386360 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK61E2
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/872142/lmk61e2-to-write-0x13-to-r49-will-trigger-eeprom-erase-and-eeprom-write-is-there-any-confliction

器件型号:LMK61E2

尊敬的 Alan:

在您的 e2e 中回复"LMK61E2:保存... 在 LMK61E2片上 EEPROM 上、重新启动电路板"、步骤4a 建议执行  

"4A。 将0x13写入 R49 -设置 NVMERASE 和 NVMPROG 位。'

如果同时 触发 NVMERASE 和 NVMPROG 操作、这些操作是否会发生冲突 ?

此致!

Wallace

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wallace、

    请参阅数据表第34页。 '如果 NVMERASE 和 NVMPROG 位同时置位、则擦除/编程周期将被执行。'

    此致、

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wallace、

    请参阅数据表第34页。 '如果 NVMERASE 和 NVMPROG 位同时置位、则擦除/编程周期将被执行。'

    此致、

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hao,

    您的答案很清楚、很好理解。  

    谢谢!

    Wallace