Other Parts Discussed in Thread: SN65LVDS100, ONET8531T
主题中讨论的其他器件:SN65LVDS100、 ONET8531T
我需要获取射频输入、并将其转换为1000Base-CX LVDS 输出、同时尽可能减小外形尺寸。 首选裸片、小型 SMT 封装正常。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: SN65LVDS100, ONET8531T
我需要获取射频输入、并将其转换为1000Base-CX LVDS 输出、同时尽可能减小外形尺寸。 首选裸片、小型 SMT 封装正常。
感谢 Liam、
如果我理解正确、您是否正在请求器件从单端交流耦合射频信号转换 为 LVDS 输出? 您的理解是正确的。
您需要什么频率操作? LVDS 输出要求符合1000Base-CX 标准(1.25Gbps) 、因此我认为我需要~2GHz 的射频带宽。
LVDS 输出信号是否有任何特定的噪声要求? 是的、通过1.25Gbps 的 OOK 调制位流和15dB 的最小灭绝率验证了 BER<1E-6。 我相信我的客户正在使用8B10B 编码。
目前、我业余的方法是使用 TI ONET8531T 限幅跨阻放大器输出 CML。 我认为这是过分的,特别是因为我担心大小。 然后、我将使用 SN65LVDS100将 CML 转换为 LVDS。 您能否推荐一种业余程度较低的方法?