This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK00304:超小型射频转1000BASE-CX LVDS 发送器

Guru**** 2968400 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65LVDS100, ONET8531T

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/872322/lmk00304-ultra-small-rf-to-1000base-cx-lvds-transmitter

器件型号:LMK00304
主题中讨论的其他器件:SN65LVDS100、 ONET8531T

我需要获取射频输入、并将其转换为1000Base-CX LVDS 输出、同时尽可能减小外形尺寸。  首选裸片、小型 SMT 封装正常。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    一些其他信息将有助于约束此解决方案。

    如果我理解正确、您是否正在请求器件从单端交流耦合射频信号转换 为 LVDS 输出?

    您需要什么频率操作?

    LVDS 输出信号是否有任何特定的噪声要求?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Liam、

    如果我理解正确、您是否正在请求器件从单端交流耦合射频信号转换 为 LVDS 输出? 您的理解是正确的。

    您需要什么频率操作?  LVDS 输出要求符合1000Base-CX 标准(1.25Gbps) 、因此我认为我需要~2GHz 的射频带宽。

    LVDS 输出信号是否有任何特定的噪声要求?  是的、通过1.25Gbps 的 OOK 调制位流和15dB 的最小灭绝率验证了 BER<1E-6。  我相信我的客户正在使用8B10B 编码。

    目前、我业余的方法是使用 TI ONET8531T 限幅跨阻放大器输出 CML。  我认为这是过分的,特别是因为我担心大小。  然后、我将使用 SN65LVDS100将 CML 转换为 LVDS。   您能否推荐一种业余程度较低的方法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    也许可以考虑一个具有可配置输出的 TI 通用缓冲器、例如

    就附加噪声性能而言、这些也是最先进的。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很棒的建议,我会尝试一下  非常感谢 Liam Keese!