请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMK05318 主题中讨论的其他器件:LMK05028、
你好:
TI的时钟同步解决方案有2款IC: LMK05318 (单通道)和LMK05028 (双通道)。
我在TI的官网上的资料、有看到基于双通道的LMK05028有1PPS和PTP 时钟同步解决方案。
如下图 μ A
但我想用的芯片是单通道的LMK05318 μ A。 通过比较二者的数据手册、发现二者之间、其内部框架有差异。 APPL和DPLL的个数和前后串联关系 不一致 μ A。
请问、用单通道的LMK05318能实现上图的2个功能吗?
祝好!