This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK05318:LMK05318 (单通道)和LMK05028 (双通道)之间的使用区别

Guru**** 2527360 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK05028, LMK05318

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/872364/lmk05318-lmk05318-lmk05028

器件型号:LMK05318
主题中讨论的其他器件:LMK05028

你好:

  TI的时钟同步解决方案有2款IC: LMK05318 (单通道)和LMK05028 (双通道)。

   我在TI的官网上的资料、有看到基于双通道的LMK05028有1PPS和PTP 时钟同步解决方案。

    如下图 μ A

   

  但我想用的芯片是单通道的LMK05318 μ A。 通过比较二者的数据手册、发现二者之间、其内部框架有差异。 APPL和DPLL的个数和前后串联关系 不一致 μ A。

  请问、用单通道的LMK05318能实现上图的2个功能吗?

 祝好!

   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在我看来、这二者之间其实架构上存在较大差异、实在拿不准使用单通道的IC、能否实现上图中、双通道IC的功能?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果我理解正确、您希望在 DCO 环路上提供 IEEE 1588相位/频率调节、以控制所有输出、同时仅为初级基准提供1 PPS 输入?

    是的、使用 HW FINC/FDEC 或通过寄存器写入 LMK05318或 LMK5028的内部 DCO 即可实现这一点。

    此致、