大家好、CDCM9102 SUPPROT 团队、
我了解到以下引脚功能表中的 OE/OS1/OS0引脚类型是一个拼写错误、因此在其他线程中进行了说明。 此外、不仅25MHz X Tal 时钟、而且还应用于 XIN 的交流耦合2.5V LVCMOS 和直流耦合3.3V LVCMOS 信号。
顺便说一下、 指定的引脚中有哪些是 以下"LVCMOS INOUTS"的典型特性? 是否仅适用于 XIN 引脚?
如果 OE 引脚为 LVCMOS 输入、是否存在150k Ω 上拉电阻器?
谢谢
TAMIO