This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCM9102:指定了哪个引脚为"LVCMOS INOUT"ERELCTRICENT 特性?

Guru**** 1219290 points
Other Parts Discussed in Thread: CDCM9102
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/884724/cdcm9102-which-of-the-assigned-pins-is-lvcmos-inouts-erelctrical-characteristics-specified

器件型号:CDCM9102

大家好、CDCM9102 SUPPROT 团队、

我了解到以下引脚功能表中的 OE/OS1/OS0引脚类型是一个拼写错误、因此在其他线程中进行了说明。 此外、不仅25MHz X Tal 时钟、而且还应用于 XIN 的交流耦合2.5V LVCMOS 和直流耦合3.3V LVCMOS 信号。

顺便说一下、 指定的引脚中有哪些是 以下"LVCMOS INOUTS"的典型特性? 是否仅适用于 XIN 引脚?

如果 OE 引脚为 LVCMOS 输入、是否存在150k Ω 上拉电阻器?

谢谢

TAMIO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tamio、

    只有 XIN 引脚是 LVCMOS 输入。

    OE 引脚没有内部上拉电阻器。

    此致、

    Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adam、

    它们的评估表明、OE 引脚通过150k Ω 上拉至3.3V。

    以下是他们的评估结果。

    • OE 引脚断开时、OE 引脚的电压为3.241V
    • 当 OE 引脚通过100k Ω 下拉至接地时、OE 引脚的电压为1.348V

    看起来有一个150千欧的上拉电阻器。

    请再次向设计团队确认 OE 引脚的内部设计。

    谢谢

    TAMIO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、数据表未指明存在该上拉电阻器、但您的测试结果是确凿证据。 不过、考虑到 PVT 上的150千欧可能会有20%的变化。

    此致、

    Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adam、

    我将向客户解释 OE 引脚上有一个内部电阻器(150k Ω)。

    请检查您所在站点的 OS1和 OS0上是否有内部电阻器。

    如果有内部电阻器、请修改数据表、不仅包括 OE 引脚的内部电阻器、还包括 OS1和 OS0的内部电阻器。  

    谢谢

    TAMIO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tamio、

    我无法从内部文档中找到确切的上拉电阻值、但我认为 OS1和 OS0确实具有上拉电阻器。 通过查看 EVM 原理图可将其扣除。 未安装两个引脚的外部上拉电阻器:

    附上更清晰的原理图副本: e2e.ti.com/.../0714.CDCM9102EVM_5F00_schematic.pdf

    此致、
    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hao、

    感谢你的答复。

    如果可能、我希望您在 OS0引脚和 OS1引脚被拉低100千欧或150千欧时检查电压、以了解内部上拉电阻器。

    谢谢

    TAMIO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tamio、

    遗憾的是、我们目前无法支持这些测量。 我们希望您能理解。

    最棒的

    Adam