This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCM6208V1F:CDCM6208V1没有输出

Guru**** 2886930 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/889505/cdcm6208v1f-cdcm6208v1-has-no-output

器件型号:CDCM6208V1F
主题中讨论的其他器件:CDCM6208V1

尊敬的:

我们的客户使用了 CDCM6208V1、如果配置了 SEC_REF 输入、则没有输出。

此外、如果通道4/5从 SEC_REF 输入进行配置、则会有输出、但如果通过 PLL 输入进行配置、则不会有输出。  

ELF 引脚始终为0V、看起来 PLL 不工作。 所有寄存器都被正确写入。 电路如下:

此致

Kailyn

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kailyn、

    您可以发送用于编程器件的寄存器值或.TCS 文件吗? 这将有助于我帮助您解决该问题。

    此致、

    Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Adam,

    非常感谢您的回复、这是寄存器配置:

    此致

    Kailyn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adam、

     您是否有任何其他更新?

    非常感谢。

    此致

    Kailyn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kailyn、

    为了使 SEC_REF 正常工作、客户是否对 EVM 进行了适当的修改? 如 EVM 用户指南中所述:

    '如果 SEC_REF 通过 SMA 连接器驱动、则必须移除板载晶体以及 R72和 R73、并且 R87必须装配0 Ω 电阻器(R89还必须装配0 Ω 电阻器以获得差分输入信号)。'

    此致、

    Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Adam,

    非常感谢您的回复、但客户的电路没有这个问题、他只有一个输入、即 SEC_REF、没有晶振输入。

    你有其他建议吗?

    此致

    Kailyn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kailyn、

    我仍在为您研究这个问题。 我们的实验室和设备由于当前的情况而非常紧密地连接在一起。 我将在下周结束前以最新消息作出答复。

    此致、

    Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1、检查 SYNCN 引脚状态

    2,检查针脚 PDN 斜升曲线,参见数据表图59。