Other Parts Discussed in Thread: CDCE925, CLOCKPRO
主题中讨论的其他器件: CLOCKPRO
我已经看到了这个问题
、并想进一步询问用于查找 CDCE925值的算法。
增加 N/M 的策略与 TI 时钟专业版不同、也不是试图使 R=0。
例如、如果在给定27MHz 晶体的情况下、我计算36.800MHz 输出的所有 N/M 值、TI Clock Pro 会分别给出 N/ M 3312和486、但我自己的程序 它计算所有可能的 N / M 值、我发现4048和495是 N / M 的最高值
在进一步调查后、还有许多其他情况发生了这种情况。 在 TI 时钟专业版中优化的内容并不明显。
我知道 CDCE925中有一个固定频率环路滤波器、TI 不想放弃任何 IP、 但是、是否可以提供足够的信息来至少允许生成与 TI 时钟专业版相同结果的算法、以便"即时"生成值?
欢迎所有建议。