This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCE925:计算 CDCE925的 N、P、Q、R

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCE925, CLOCKPRO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/878624/cdce925-calculating-n-p-q-r-for-cdce925

器件型号:CDCE925
主题中讨论的其他器件: CLOCKPRO

我已经看到了这个问题  、并想进一步询问用于查找 CDCE925值的算法。

增加 N/M 的策略与 TI 时钟专业版不同、也不是试图使 R=0。

例如、如果在给定27MHz 晶体的情况下、我计算36.800MHz 输出的所有 N/M 值、TI Clock Pro 会分别给出 N/ M 3312和486、但我自己的程序 它计算所有可能的 N / M 值、我发现4048和495是 N / M 的最高值

在进一步调查后、还有许多其他情况发生了这种情况。  在 TI 时钟专业版中优化的内容并不明显。

我知道 CDCE925中有一个固定频率环路滤波器、TI 不想放弃任何 IP、 但是、是否可以提供足够的信息来至少允许生成与 TI 时钟专业版相同结果的算法、以便"即时"生成值?

欢迎所有建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    很遗憾、我无法找到 clockpro 的源代码、也无法分辨用于此计算的算法。 但是、只要计算基于数据表10.2.2.2并且 VCO 频率在范围内、就不会出现任何问题。

    此致、
    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hao、

    感谢您的回复、也感谢您查找源代码。

    我已经做了更多的调查,找到了这方面的原始专利,这是有帮助的。

    在下面的列表中、使用27MHz 参考晶振时的目标频率36.818有很多可能的答案...

    36818000的结果
    P_Div = 3、M= 11、N= 45、P=2、Q=16、 R= 4、E= 182、VCO=110.45、Magic = 2454545
    P_Div = 3、M= 22、N= 90、P=2、Q=16、 R= 8、E= 182、VCO=110.45、Magic = 1227273
    P_Div = 3、M= 33、N= 135、P=2、Q=16、 R= 12、E=182、VCO=110.45、Magic =818182
    P_Div = 3、M= 44、N= 180、P=2、Q=16、 R= 16、E= 182、VCO=110.45、Magic = 613636
    P_Div = 3、M= 55、N= 225、P=2、Q=16、 R= 20、E= 182、VCO=110.45、Magic = 490909
    P_Div = 3、M= 66、N= 270、P=2、Q=16、 R= 24、E= 182、VCO=110.45、Magic = 409091
    P_Div = 3、M= 77、N= 315、P=2、Q=16、 R= 28、E= 182、VCO=110.45、Magic = 350649
    P_Div = 3、M= 88、N= 360、P=2、Q=16、 R= 32、E= 182、VCO=110.45、Magic = 306818
    P_Div = 3、M= 99、N= 405、P=2、Q=16、 R= 36、E= 182、VCO=110.45、Magic = 272727
    P_Div = 3、M=110、N= 450、P=2、Q=16、 R= 40、E= 182、VCO=110.45、Magic = 245455
    P_Div = 3、M=121、N= 495、P=2、Q=16、 R= 44、E= 182、VCO=110.45、Magic = 223140
    P_Div = 3、M=132、N= 540、P=2、Q=16、 R= 48、E= 182、VCO=110.45、Magic = 204545
    P_Div = 3、M=143、N=585、P=2、Q=16、 R= 52、E= 182、VCO=110.45、Magic = 188811
    P_Div = 3、M=154、N= 630、P=2、Q=16、 R= 56、E= 182、VCO=110.45、Magic = 175325
    P_Div = 3、M=165、N= 675、P=2、Q=16、 R= 60、E= 182、VCO=110.45、Magic = 163636
    P_Div = 3、M=176、N= 720、P=2、Q=16、 R= 64、E= 182、VCO=110.45、Magic = 153409
    P_Div = 3、M=187、N= 765、P=2、Q=16、 R= 68、E= 182、VCO=110.45、Magic = 144385
    P_Div = 3、M=198、N= 810、P=2、Q=16、 R= 72、E= 182、VCO=110.45、Magic = 136364
    P_Div = 3、M=209、N=855、P=2、Q=16、 R= 76、E= 182、VCO=110.45、Magic = 129187
    P_Div = 3、M=220、N= 900、P=2、Q=16、 R= 80、E= 182、VCO=110.45、Magic = 122727
    P_Div = 3、M=231、N= 945、P=2、Q=16、 R= 84、E= 182、VCO=110.45、Magic = 116883
    P_Div = 3、M=242、N= 990、P=2、Q=16、 R= 88、E= 182、VCO=110.45、Magic = 111570
    P_Div = 3、M=253、N=1035、P=2、Q=16、 R= 92、E= 182、VCO=110.45、Magic = 106719
    P_Div = 3、M=264、N=1080、P=2、Q=16、 R= 96、E= 182、VCO=110.45、Magic = 102273
    P_Div = 3、M=275、N=1125、P=2、Q=16、 R=100、E=182、VCO=110.45、Magic = 98182
    P_Div = 3、M=286、N=1170、P=2、Q=16、 R=104、E=182、VCO=110.45、Magic = 94406
    P_Div = 3、M=297、N=1215、P=2、Q=16、 R=108、E=182、VCO=110.45、Magic = 90909
    P_Div = 3、M=308、N=1260、P=2、Q=16、 R=112、E=182、VCO=110.45、Magic = 87662
    P_Div = 3、M=319、N=1305、P=2、Q=16、 R=116、E=182、VCO=110.45、Magic = 84639
    P_Div = 3、M=330、N=1350、P=2、Q=16、 R=120、E=182、VCO=110.45、Magic = 81818
    P_Div = 3、M=341、N=1395、P=2、Q=16、 R=124、E=182、VCO=110.45、Magic = 79179
    P_Div = 3、M=352、N=1440、P=2、Q=16、 R=128、E=182、VCO=110.45、Magic = 76705
    P_Div = 3、M=363、N=1485、P=2、Q=16、 R=132、E=182、VCO=110.45、Magic = 74380
    P_Div = 3、M=374、N=1530、P=2、Q=16、 R=136、E=182、VCO=110.45、Magic = 72193
    P_Div = 3、M=385、N=1575、P=2、Q=16、 R=140、E=182、VCO=110.45、Magic = 70130
    P_Div = 3、M=396、N=1620、P=2、Q=16、 R=144、E=182、VCO=110.45、Magic = 68182
    P_Div = 3、M=407、N=1665、P=2、Q=16、 R=148、E=182、VCO=110.45、Magic = 66339
    P_Div = 3、M=418、N=1710、P=2、Q=16、 R=152、E=182、VCO=110.45、Magic = 64593
    P_Div = 3、M=429、N=1755、P=2、Q=16、 R=156、E=182、VCO=110.45、Magic = 62937
    P_Div = 3、M=440、N=1800、P=2、Q=16、 R=160、E=182、VCO=110.45、Magic = 61364
    P_Div = 3、M=451、N=1845、P=2、Q=16、 R=164、E=182、VCO=110.45、Magic = 59867
    P_Div = 3、M=462、N=1890、P=2、Q=16、 R=168、E=182、VCO=110.45、Magic = 58442
    P_Div = 3、M=473、N=1935、P=2、Q=16、 R=172、E=182、VCO=110.45、Magic = 57082
    P_Div = 3、M=484、N=1980、P=2、Q=16、 R=176、E=182、VCO=110.45、Magic = 55785
    P_Div = 3、M=495、N=2025、P=2、Q=16、 R=180、E=182、VCO=110.45、Magic = 54545
    P_Div = 3、M=506、N=2070、P=2、Q=16、 R=184、E=182、VCO=110.45、Magic = 53360
    P_Div = 4、M= 11、N= 60、P=2、Q=21、 R= 9、E=182、VCO=147.27、Magic =2454545
    P_Div = 4、M= 22、N= 120、P=2、Q=21、 R= 18、E=182、VCO=147.27、Magic =1227273
    P_Div = 4、M= 33、N= 180、P=2、Q=21、 R= 27、E=182、VCO=147.27、魔法=818182
    P_Div = 4、M= 44、N= 240、P=2、Q=21、 R= 36、er=182、VCO=147.27、Magic =613636
    P_Div = 4、M= 55、N= 300、P=2、Q=21、 R= 45、er=182、VCO=147.27、魔法=490909
    P_Div = 4、M= 66、N= 360、P=2、Q=21、 R= 54、E=182、VCO=147.27、Magic =409091
    P_Div = 4、M= 77、N= 420、P=2、Q=21、 R= 63、er=182、VCO=147.27、Magic =350649
    P_Div = 4、M= 88、N= 480、P=2、Q=21、 R= 72、er=182、VCO=147.27、魔法=306818
    P_Div = 4、M= 99、N= 540、P=2、Q=21、 R= 81、er=182、VCO=147.27、Magic =272727
    P_Div = 4、M=110、N= 600、P=2、Q=21、 R= 90、er=182、VCO=147.27、魔法=245455
    P_Div = 4、M=121、N= 660、P=2、Q=21、 R= 99、er=182、VCO=147.27、魔法=223140
    P_Div = 4、M=132、N= 720、P=2、Q=21、 R=108、E=182、VCO=147.27、Magic =204545
    P_Div = 4、M=143、N=780、P=2、Q=21、 R=117、E=182、VCO=147.27、Magic =188811
    P_Div = 4、M=154、N= 840、P=2、Q=21、 R=126、E=182、VCO=147.27、Magic =175325
    P_Div = 4、M=165、N= 900、P=2、Q=21、 R=135、E=182、VCO=147.27、Magic =163636
    P_Div = 4、M=176、N= 960、P=2、Q=21、 R=144、E=182、VCO=147.27、Magic =153409
    P_Div = 4、M=187、N=1020、P=2、Q=21、 R=153、E=182、VCO=147.27、Magic =144385
    P_Div = 4、M=198、N=1080、P=2、Q=21、 R=162、E=182、VCO=147.27、Magic =136364
    P_Div = 4、M=209、N=1140、P=2、Q=21、 R=171、E=182、VCO=147.27、Magic =129187
    P_Div = 4、M=220、N=1200、P=2、Q=21、 R=180、E=182、VCO=147.27、Magic =122727
    P_Div = 4、M=231、N=1260、P=2、Q=21、 R=189、er=182、VCO=147.27、Magic =116883
    P_Div = 4、M=242、N=1320、P=2、Q=21、 R=198、E=182、VCO=147.27、Magic =111570
    P_Div = 4、M=253、N=1380、P=2、Q=21、 R=207、E=182、VCO=147.27、Magic =106719
    P_Div = 4、M=264、N=1440、P=2、Q=21、 R=216、E=182、VCO=147.27、Magic =102273
    P_Div = 4、M=275、N=1500、P=2、Q=21、 R=225、E=182、VCO=147.27、Magic = 98182
    P_Div = 4、M=286、N=1560、P=2、Q=21、 R=234、E=182、VCO=147.27、Magic = 94406
    P_Div = 4、M=297、N=1620、P=2、Q=21、 R=243、E=182、VCO=147.27、Magic = 90909
    P_Div = 4、M=308、N=1680、P=2、Q=21、 R=252、E=182、VCO=147.27、Magic = 87662
    P_Div = 4、M=319、N=1740、P=2、Q=21、 R=261、er=182、VCO=147.27、Magic = 84639
    P_Div = 4、M=330、N=1800、P=2、Q=21、 R=270、E=182、VCO=147.27、Magic = 81818
    P_Div = 4、M=341、N=1860、P=2、Q=21、 R=279、E=182、VCO=147.27、Magic = 79179
    P_Div = 4、M=352、N=1920、P=2、Q=21、 R=288、E=182、VCO=147.27、Magic = 76705
    P_Div = 4、M=363、N=1980、P=2、Q=21、 R=297、E=182、VCO=147.27、Magic = 74380
    P_Div = 4、M=374、N=2040、P=2、Q=21、 R=306、er=182、VCO=147.27、Magic = 72193
    P_Div = 4、M=385、N=2100、P=2、Q=21、 R=315、E=182、VCO=147.27、Magic = 70130
    P_Div = 4、M=396、N=2160、P=2、Q=21、 R=324、E=182、VCO=147.27、Magic = 68182
    P_Div = 4、M=407、N=2220、P=2、Q=21、 R=333、E=182、VCO=147.27、Magic = 66339
    P_Div = 4、M=418、N=2280、P=2、Q=21、 R=342、E=182、VCO=147.27、Magic = 64593
    P_Div = 4、M=429、N=2340、P=2、Q=21、 R=351、E=182、VCO=147.27、Magic = 62937
    P_Div = 4、M=440、N=2400、P=2、Q=21、 R=360、E=182、VCO=147.27、Magic = 61364
    P_Div = 4、M=451、N=2460、P=2、Q=21、 R=369、E=182、VCO=147.27、Magic = 59867
    P_Div = 4、M=462、N=2520、P=2、Q=21、 R=378、E=182、VCO=147.27、Magic = 58442
    P_Div = 4、M=473、N=2580、P=2、Q=21、 R=387、E=182、VCO=147.27、Magic = 57082
    P_Div = 4、M=484、N=2640、P=2、Q=21、 R=396、E=182、VCO=147.27、Magic = 55785
    P_Div = 4、M=495、N=2700、P=2、Q=21、 R=405、E=182、VCO=147.27、Magic = 54545
    P_Div = 4、M=506、N=2760、P=2、Q=21、 R=414、E=182、VCO=147.27、Magic = 53360
    P_Div = 5、M= 11、N= 75、P=2、Q=27、 R= 3、E=182、VCO=184.09、魔法=2454545
    P_Div = 5、M= 22、N= 150、P=2、Q=27、 R= 6、E=182、VCO=184.09、Magic =1227273
    P_Div = 5、M= 33、N= 225、P=2、Q=27、 R= 9、E=182、VCO=184.09、Magic =818182
    P_Div = 5、M= 44、N= 300、P=2、Q=27、 R= 12、E=182、VCO=184.09、Magic =613636
    P_Div = 5、M= 55、N= 375、P=2、Q=27、 R= 15、E=182、VCO=184.09、Magic =490909
    P_Div = 5、M= 66、N= 450、P=2、Q=27、 R= 18、E=182、VCO=184.09、Magic =409091
    P_Div = 5、M= 77、N= 525、P=2、Q=27、 R= 21、E=182、VCO=184.09、Magic =350649
    P_Div = 5、M= 88、N= 600、P=2、Q=27、 R= 24、E=182、VCO=184.09、魔法=306818
    P_Div = 5、M= 99、N= 675、P=2、Q=27、 R= 27、E= 182、VCO=184.09、Magic = 272727
    P_Div = 5、M=110、N= 750、P=2、Q=27、 R= 30、er=182、VCO=184.09、魔法=245455
    P_Div = 5、M=121、N= 825、P=2、Q=27、 R= 33、er=182、VCO=184.09、魔法=223140
    P_Div = 5、M=132、N= 900、P=2、Q=27、 R= 36、E= 182、VCO=184.09、Magic = 204545
    P_Div = 5、M=143、N=975、P=2、Q=27、 R= 39、E=182、VCO=184.09、Magic =188811
    P_Div = 5、M=154、N=1050、P=2、Q=27、 R= 42、er=182、VCO=184.09、魔法=175325
    P_Div = 5、M=165、N=1125、P=2、Q=27、 R= 45、E= 182、VCO=184.09、Magic = 163636
    P_Div = 5、M=176、N=1200、P=2、Q=27、 R= 48、E= 182、VCO=184.09、Magic = 153409
    P_Div = 5、M=187、N=1275、P=2、Q=27、 R= 51、E= 182、VCO=184.09、Magic = 144385
    P_Div = 5、M=198、N=1350、P=2、Q=27、 R= 54、E= 182、VCO=184.09、Magic = 136364
    P_Div = 5、M=209、N=1425、P=2、Q=27、 R= 57、E= 182、VCO=184.09、Magic = 129187
    P_Div = 5、M=220、N=1500、P=2、Q=27、 R= 60、er=182、VCO=184.09、魔法=122727
    P_Div = 5、M=231、N=1575、P=2、Q=27、 R= 63、er=182、VCO=184.09、魔法=116883
    P_Div = 5、M=242、N=1650、P=2、Q=27、 R= 66、er=182、VCO=184.09、魔法=111570
    P_Div = 5、M=253、N=1725、P=2、Q=27、 R= 69、er=182、VCO=184.09、魔法=106719
    P_Div = 5、M=264、N=1800、P=2、Q=27、 R= 72、er=182、VCO=184.09、Magic =102273
    P_Div = 5、M=275、N=1875、P=2、Q=27、 R= 75、er=182、VCO=184.09、Magic = 98182
    P_Div = 5、M=286、N=1950、P=2、Q=27、 R= 78、E= 182、VCO=184.09、Magic = 94406
    P_Div = 5、M=297、N=2025、P=2、Q=27、 R= 81、E= 182、VCO=184.09、Magic = 90909
    P_Div = 5、M=308、N=2100、P=2、Q=27、 R= 84、E= 182、VCO=184.09、Magic = 87662
    P_Div = 5、M=319、N=2175、P=2、Q=27、 R= 87、E= 182、VCO=184.09、Magic = 84639
    P_Div = 5、M=330、N=2250、P=2、Q=27、 R= 90、er=182、VCO=184.09、Magic = 81818
    P_Div = 5、M=341、N=2325、P=2、Q=27、 R= 93、E= 182、VCO=184.09、Magic = 79179
    P_Div = 5、M=352、N=2400、P=2、Q=27、 R= 96、E= 182、VCO=184.09、Magic = 76705
    P_Div = 5、M=363、N=2475、P=2、Q=27、 R= 99、er=182、VCO=184.09、Magic = 74380
    P_Div = 5、M=374、N=2550、P=2、Q=27、 R=102、E=182、VCO=184.09、Magic = 72193
    P_Div = 5、M=385、N=2625、P=2、Q=27、 R=105、E=182、VCO=184.09、Magic = 70130
    P_Div = 5、M=396、N=2700、P=2、Q=27、 R=108、E=182、VCO=184.09、Magic = 68182
    P_Div = 5、M=407、N=2775、P=2、Q=27、 R=111、E=182、VCO=184.09、Magic = 66339
    P_Div = 5、M=418、N=2850、P=2、Q=27、 R=114、E=182、VCO=184.09、Magic = 64593
    P_Div = 5、M=429、N=2925、P=2、Q=27、 R=117、E=182、VCO=184.09、Magic = 62937
    P_Div = 5、M=440、N=3000、P=2、Q=27、 R=120、E=182、VCO=184.09、Magic = 61364
    P_Div = 5、M=451、N=3075、P=2、Q=27、 R=123、E=182、VCO=184.09、Magic = 59867
    P_Div = 5、M=462、N=3150、P=2、Q=27、 R=126、E=182、VCO=184.09、Magic = 58442
    P_Div = 5、M=473、N=3225、P=2、Q=27、 R=129、E=182、VCO=184.09、Magic = 57082
    P_Div = 5、M=484、N=3300、P=2、Q=27、 R=132、E=182、VCO=184.09、Magic = 55785
    P_Div = 5、M=495、N=3375、P=2、Q=27、 R=135、E=182、VCO=184.09、Magic = 54545
    P_Div = 5、M=506、N=3450、P=2、Q=27、 R=138、E=182、VCO=184.09、Magic = 53360
    P_Div = 6、M= 11、N= 90、P=1、Q=16、 R= 4、E=182、VCO=220.91、魔法=2454545
    P_Div = 6、M= 22、N= 180、P=1、Q=16、 R= 8、E=182、VCO=220.91、Magic =1227273
    P_Div = 6、M= 33、N= 270、P=1、Q=16、 R= 12、E=182、VCO=220.91、魔法=818182
    P_Div = 6、M= 44、N= 360、P=1、Q=16、 R= 16、E=182、VCO=220.91、Magic =613636
    P_Div = 6、M= 55、N= 450、P=1、Q=16、 R= 20、E= 182、VCO=220.91、Magic = 490909
    P_Div = 6、M= 66、N= 540、P=1、Q=16、 R= 24、E= 182、VCO=220.91、Magic = 409091
    P_Div = 6、M= 77、N= 630、P=1、Q=16、 R= 28、E=182、VCO=220.91、Magic =350649
    P_Div = 6、M= 88、N= 720、P=1、Q=16、 R= 32、er=182、VCO=220.91、魔法=306818
    P_Div = 6、M= 99、N= 810、P=1、Q=16、 R= 36、E= 182、VCO=220.91、Magic = 272727
    P_Div = 6、M=110、N= 900、P=1、Q=16、 R= 40、E= 182、VCO=220.91、Magic = 245455
    P_Div = 6、M=121、N= 990、P=1、Q=16、 R= 44、er=182、VCO=220.91、魔法=223140
    P_Div = 6、M=132、N=1080、P=1、Q=16、 R= 48、E= 182、VCO=220.91、Magic = 204545
    P_Div = 6、M=143、N=1170、P=1、Q=16、 R= 52、er=182、VCO=220.91、魔法=188811
    P_Div = 6、M=154、N=1260、P=1、Q=16、 R= 56、er=182、VCO=220.91、魔法=175325
    P_Div = 6、M=165、N=1350、P=1、Q=16、 R= 60、er=182、VCO=220.91、魔法=163636
    P_Div = 6、M=176、N=1440、P=1、Q=16、 R= 64、E= 182、VCO=220.91、Magic = 153409
    P_Div = 6、M=187、N=1530、P=1、Q=16、 R= 68、E= 182、VCO=220.91、Magic = 144385
    P_Div = 6、M=198、N=1620、P=1、Q=16、 R= 72、er=182、VCO=220.91、魔法=136364
    P_Div = 6、M=209、N=1710、P=1、Q=16、 R= 76、E= 182、VCO=220.91、Magic = 129187
    P_Div = 6、M=220、N=1800、P=1、Q=16、 R= 80、E= 182、VCO=220.91、Magic = 122727
    P_Div = 6、M=231、N=1890、P=1、Q=16、 R= 84、er=182、VCO=220.91、魔法=116883
    P_Div = 6、M=242、N=1980、P=1、Q=16、 R= 88、E= 182、VCO=220.91、Magic = 111570
    P_Div = 6、M=253、N=2070、P=1、Q=16、 R= 92、E= 182、VCO=220.91、Magic = 106719
    P_Div = 6、M=264、N=2160、P=1、Q=16、 R= 96、E= 182、VCO=220.91、Magic = 102273
    P_Div = 6、M=275、N=2250、P=1、Q=16、 R=100、E=182、VCO=220.91、Magic = 98182
    P_Div = 6、M=286、N=2340、P=1、Q=16、 R=104、E=182、VCO=220.91、Magic = 94406
    P_Div = 6、M=297、N=2430、P=1、Q=16、 R=108、E=182、VCO=220.91、Magic = 90909
    P_Div = 6、M=308、N=2520、P=1、Q=16、 R=112、E=182、VCO=220.91、Magic = 87662
    P_Div = 6、M=319、N=2610、P=1、Q=16、 R=116、er=182、VCO=220.91、Magic = 84639
    P_Div = 6、M=330、N=2700、P=1、Q=16、 R=120、E=182、VCO=220.91、Magic = 81818
    P_Div = 6、M=341、N=2790、P=1、Q=16、 R=124、E=182、VCO=220.91、Magic = 79179
    P_Div = 6、M=352、N=2880、P=1、Q=16、 R=128、E=182、VCO=220.91、Magic = 76705
    P_Div = 6、M=363、N=2970、P=1、Q=16、 R=132、E=182、VCO=220.91、Magic = 74380
    P_Div = 6、M=374、N=3060、P=1、Q=16、 R=136、E=182、VCO=220.91、Magic = 72193
    P_Div = 6、M=385、N=3150、P=1、Q=16、 R=140、E=182、VCO=220.91、Magic = 70130
    P_Div = 6、M=396、N=3240、P=1、Q=16、 R=144、E=182、VCO=220.91、Magic = 68182
    P_Div = 6、M=407、N=3330、P=1、Q=16、 R=148、E=182、VCO=220.91、Magic = 66339
    P_Div = 6、M=418、N=3420、P=1、Q=16、 R=152、E=182、VCO=220.91、Magic = 64593
    P_Div = 6、M=429、N=3510、P=1、Q=16、 R=156、E=182、VCO=220.91、Magic = 62937
    P_Div = 6、M=440、N=3600、P=1、Q=16、 R=160、E=182、VCO=220.91、Magic = 61364
    P_Div = 6、M=451、N=3690、P=1、Q=16、 R=164、E=182、VCO=220.91、Magic = 59867
    P_Div = 6、M=462、N=3780、P=1、Q=16、 R=168、E=182、VCO=220.91、Magic = 58442
    P_Div = 6、M=473、N=3870、P=1、Q=16、 R=172、E=182、VCO=220.91、Magic = 57082
    P_Div = 6、M=484、N=3960、P=1、Q=16、 R=176、E=182、VCO=220.91、Magic = 55785
    P_Div = 6、M=495、N=4050、P=1、Q=16、 R=180、E=182、VCO=220.91、Magic = 54545

    它们均不提供所需的结果、因此这是一个有趣的案例。

    TI 时钟专业版提供的答案是 M/N 最高但不会以更高的魔术数为代价;换言之、TI 时钟专业版选择 M=506、N=3450、而不是 M=495和 N=4050、因为魔数更低。

    其中、结果为 R=0、然后可以选择该值、但选择 N/M 为高电平。

    我希望这对其他人有所帮助。

    此致、

    Chris