请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMX2594 大家好、
我的客户发现 LMX2594有一些奇怪的行为、我想得到您的帮助。 MCU 上用于连接 LMX 的 SPI 引脚通常会受到损坏。
当 VCC 关闭且对地短路时,它们会看到大于100mA 的电流被灌入 CE。 施加到 CE 上的电压是否有可能使 CE 和 VCC 之间的 ESD 二极管跳闸?
谢谢、
Mitchell
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.