This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594:进入 CE 引脚的高电流

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2594

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/877664/lmx2594-high-current-into-ce-pin

器件型号:LMX2594

大家好、

我的客户发现 LMX2594有一些奇怪的行为、我想得到您的帮助。  MCU 上用于连接 LMX 的 SPI 引脚通常会受到损坏。

当 VCC 关闭且对地短路时,它们会看到大于100mA 的电流被灌入 CE。 施加到 CE 上的电压是否有可能使 CE 和 VCC 之间的 ESD 二极管跳闸?

谢谢、
Mitchell

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mitchell、

    这是可能的。  

    一个良好的常见做法是为每个数字控制引脚配备一个小型串联电阻器、以限制电流。

    另请注意、当 CE 为低电平时、MUXout 引脚不是高阻态。 确保此引脚不与连接到 SPI 接口中同一 MISO 总线的其他器件共享。