This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04832:在 CMOS 模式下使时钟输出的 N 侧悬空。

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: ADC12DJ3200, LMK04832, LMX2594

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/869933/lmk04832-leaving-n-side-of-clock-output-floating-in-cmos-mode

器件型号:LMK04832
主题中讨论的其他器件:ADC12DJ3200LMX2594

您好!

我们在设计中使用 LMK04832、其中包含三个用于 ADC 采样时钟的 ADC12DJ3200和 LMX2594。

LMX2594接收来自 LMK04832的参考时钟。

现在、我们需要在 LMX2594输入和输出之间建立确定性关系。 LMX2594具有一个 CMOS SYNC 引脚。

我们已将 LMK04832的 SYNC 引脚连接到支持 CMOS 输出的 LMK04832输出之一。

现在、由于 LMK04832 每个时钟输出有两个引脚(P 和 N)、我们已将输出的 P 侧连接到 LMX2594 SYNC 引脚、并将 LMK04832输出的 N 侧保持悬空。

我的问题是:

我们可以将 LMK04832输出的 N 侧悬空、还是需要将其端接至接地端、电阻为50 Ω?

我们将非常感谢尽早作出反应。

谢谢、

Lalit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、您可以将_N 保持浮动、而不进行连接

    谢谢、