请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMK04832 主题中讨论的其他器件:ADC12DJ3200、 LMX2594
您好!
我们在设计中使用 LMK04832、其中包含三个用于 ADC 采样时钟的 ADC12DJ3200和 LMX2594。
LMX2594接收来自 LMK04832的参考时钟。
现在、我们需要在 LMX2594输入和输出之间建立确定性关系。 LMX2594具有一个 CMOS SYNC 引脚。
我们已将 LMK04832的 SYNC 引脚连接到支持 CMOS 输出的 LMK04832输出之一。
现在、由于 LMK04832 每个时钟输出有两个引脚(P 和 N)、我们已将输出的 P 侧连接到 LMX2594 SYNC 引脚、并将 LMK04832输出的 N 侧保持悬空。
我的问题是:
我们可以将 LMK04832输出的 N 侧悬空、还是需要将其端接至接地端、电阻为50 Ω?
我们将非常感谢尽早作出反应。
谢谢、
Lalit