This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCM6208V2G:数据表中 CDCM6208V2G 的 VCO

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: CDCM6208V2G

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/891475/cdcm6208v2g-vco-of-cdcm6208v2g-on-datasheet

器件型号:CDCM6208V2G

尊敬的技术支持团队:

根据数据表、在  "8.13 PLL 特性"上、VCO 范围介于2.39GHz 至2.55GHz 之间。 是拼写错误吗?

http://www.tij.co.jp/jp/lit/ds/symlink/cdcm6208v2g.pdf

但是、该 e2e 说 V2部件中的 VCO 的工作频率为2.94GHz 至3.13GHz。

https://e2e.ti.com/support/clock-and-timing/f/48/t/540556?CDCM6208V2G-vs-CDCM6208V1F

当我检查 TICS Pro GUI 时, CDCM6208V2G 显示3GHz (默认 SPI)。

此致、

TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 TTD、

    有 V2:  

    有 V2G:

    此致、
    Hao