大家好、我在频率合成器中使用 LMX2594作为 LO。 我发现某些频率的相位噪声与 LMX2594的数据表不匹配。以下是我的电路 和测试结果。
LMX2594在分数模式下工作。 我想得到8780~8789MHz、8880~8889MHz、8980~8989MHz 等、步长为1MHz。
为什么8789MHz 的相位噪声比9789MHz 的相位噪声差?
谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
思考一下:
我不知道 LMX2954对电源噪声的敏感度。 如果 LMX2954对电源噪声敏感、则相位噪声图将因您用于为电路供电的稳压器而异。 您的相位图可能与数据表中的相位图不同、因为与数据表中用于测量的电源相比、您最有可能使用不同的电源系统。
享誉全球的电源完整性专家 Steve Sandler 在这个主题上做了很好的演示、题目是"具有 PDN 噪声敏感电路的系统的最佳设计实践"。
这应该可以清楚地表明你的许多疑虑。
希望这对您有所帮助。
-白化合剂