This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594:某些频率的相位噪声与 LMX2594的数据表不匹配

Guru**** 2538960 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2594

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/889018/lmx2594-phase-noise-of-some-frequency-do-not-match-the-datasheet-of-lmx2594

器件型号:LMX2594

大家好、我在频率合成器中使用 LMX2594作为 LO。 我发现某些频率的相位噪声与 LMX2594的数据表不匹配。以下是我的电路 和测试结果。

LMX2594在分数模式下工作。 我想得到8780~8789MHz、8880~8889MHz、8980~8989MHz 等、步长为1MHz。

为什么8789MHz 的相位噪声比9789MHz 的相位噪声差?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    您的 PLL 配置是什么? 您的参考时钟相位噪声是什么样的?

    您能否提供 TICS Pro 配置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这些是我的寄存器配置、其余寄存器为默认值。 我使用 OCXO 作为参考时钟、OCXO 的相位噪声为-155dbc/Hz@1kHz 和-165dbc/Hz@10kHz。

    我将混频顺序从4更改为3。8781MHz 的相位噪声要好得多、但会发生一些意外杂散、这会从8781MHz 的一侧回滚到另一侧。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、我没有 TICS Pro。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    思考一下:

    我不知道 LMX2954对电源噪声的敏感度。 如果 LMX2954对电源噪声敏感、则相位噪声图将因您用于为电路供电的稳压器而异。 您的相位图可能与数据表中的相位图不同、因为与数据表中用于测量的电源相比、您最有可能使用不同的电源系统。

    享誉全球的电源完整性专家 Steve Sandler 在这个主题上做了很好的演示、题目是"具有 PDN 噪声敏感电路的系统的最佳设计实践"。

     https://www.picotest.com/blog/free-webinar-best-design-practices-for-systems-with-pdn-noise-sensitive-circuits/

    这应该可以清楚地表明你的许多疑虑。

    希望这对您有所帮助。

    -白化合剂

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的答复。

    我还考虑了电源因素、并做了一些实验。 ‘、我认为如果是直流电源或稳压器的问题、那么所有频率都将受到影响。 其次、我使用直流电源直接为 lmx2594供电、测试结果基本相同。 该直流电源用于许多其他项目,并且没有类似的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    什么是 OCXO 频率和格式(正弦波/方波)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它是正弦波。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    频率为100MHz。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    您可以尝试使 DEN = 1000吗?