This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594:需要更多输出功率!

Guru**** 2555230 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2594

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/889849/lmx2594-need-more-output-power

器件型号:LMX2594

同志们,

我需要来自 LMX2594的更多输出功率。 我希望这可以通过使用电感器上拉而不是50欧姆电阻器上拉来实现。 我的频率范围是12至12.5GHz。 我将使用什么公式来计算电感器值? 它只是计算50欧姆电抗的电感值吗?  我在数据表中的任何位置都看不到这一点。 提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、BobL、

    电感器的阻抗应在所需频率下处于高电平。 我们建议选择具有高 SRF 的电感器。  

    我们的测试显示、1nH、SRF=13.5GHz 电感器在12GHz 时返回最高输出功率。  

    如果您不需要差动输出、则可以将两个引脚与平衡-非平衡变压器组合在一起、以获得更高的单端输出功率。