请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMX2594 同志们,
我需要来自 LMX2594的更多输出功率。 我希望这可以通过使用电感器上拉而不是50欧姆电阻器上拉来实现。 我的频率范围是12至12.5GHz。 我将使用什么公式来计算电感器值? 它只是计算50欧姆电抗的电感值吗? 我在数据表中的任何位置都看不到这一点。 提前感谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.