This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2595:具有全辅助模式的 LMX2595杂散

Guru**** 2768975 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2595

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/887915/lmx2595-lmx2595-spur-with-full-assist-mode

器件型号:LMX2595

您好!

我们的客户使用了 LMX2595、基准频率和 FPD 频率均为100Mhz、3阶 分数模式、 输出13~19GHz 频率、 增量为25MHz。  当 VCO 配置为全辅助模式时、它在开关频率期间出现杂散。 请参阅下图和寄存器配置。 但是、当 VCO 配置了部分辅助或无辅助模式时、不会出现杂散。 请帮助您进行分析吗?

 

此致

Kailyn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kailyn、

    您是否会在.txt 文件中提供寄存器设置? 客户是否在所有频率下都收到杂散?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Noel,

    感谢您的回复。

    随附 的是具有100MHz 参考时钟、200MHz FPD 频率和 15.975GHz 输出频率的寄存器配置。

    该频率在大多数时间都会产生杂散、奇怪的是、当切换其他无杂散频率时、它会出现杂散。

    e2e.ti.com/.../Fosc100MHz_5F00_Fpd200MHz_5F00_RFoutA15975MHz_5F00_HexRegisterValues.txt

    此致

    Kailyn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kailyn、

    您发送的测量值看起来是输出频率的两倍? 在 LMX2595的输出和频谱分析仪之间是否还有一个额外的组件?

    当您的输出频率为15.975GHz 时、您看到的杂散频率是多少? 此外、您还提到当您切换频率时、杂散会消失。 您切换到什么频率?  杂散出现在15.975GHz 之外的其他频率是否存在?  

    感谢您共享配置。

    谢谢、

    Vibhu