Other Parts Discussed in Thread: LMX2572LP, LMX2572
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMX2572LP 主题中讨论的其他器件: LMX2572
您好!
我们正在尝试降低 LMX2572LP 的电流消耗。 LMX2572数据表显示"当不使用输出时、TI 建议选择 VCO 输出(OUTx_MUX = 1)、以确保通道分压器不会不必要地上电。" 当我们应用您的建议时、LMX2572的功耗将会降低。 但是、LMX2572LP 没有 VCO 输出、因此不建议这样做。 根据数据表、"R45 - outa_MUX"和"R46 - OUTB_MUX"寄存器具有固定值。 即使如此、 当我们对 LMX2572LP 应用相同的过程(OUTx_MUX =1)时、它也会工作、电流会降低。 将 OUTx_MUX 处理应用于 LMX2572LP 是否安全? 此外、对于降低 LMX2572LP 中的电流消耗、您还有其他建议吗?
谢谢、
此致、
君都士