This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2572LP:LMX2572LP 功耗

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2572LP, LMX2572

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/888211/lmx2572lp-lmx2572lp-power-consumption

器件型号:LMX2572LP
主题中讨论的其他器件: LMX2572

您好!  

我们正在尝试降低 LMX2572LP 的电流消耗。 LMX2572数据表显示"当不使用输出时、TI 建议选择 VCO 输出(OUTx_MUX = 1)、以确保通道分压器不会不必要地上电。" 当我们应用您的建议时、LMX2572的功耗将会降低。 但是、LMX2572LP 没有 VCO 输出、因此不建议这样做。 根据数据表、"R45 - outa_MUX"和"R46 - OUTB_MUX"寄存器具有固定值。 即使如此、 当我们对 LMX2572LP 应用相同的过程(OUTx_MUX =1)时、它也会工作、电流会降低。 将 OUTx_MUX 处理应用于 LMX2572LP 是否安全? 此外、对于降低 LMX2572LP 中的电流消耗、您还有其他建议吗?  

谢谢、

此致、

君都士

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Gunduz,

    请勿更改固定值寄存器位值。  

    为了降低电流消耗、我们应降低相位检测器频率、电荷泵电流或输出功率设置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel、您好!

    感谢您的快速回复和建议。

    此致。

    君都士