This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMC555:LMC555可能产生的最小频率

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: LMC555, LM555

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/887528/lmc555-minimum-frequency-possible-to-be-generated-with-lmc555

器件型号:LMC555
主题中讨论的其他器件: LM555

尊敬的先生:

我想生成1Hz 频率、占空比为50%

 在50%占空比下、使用 LMC555 (SOIC 封装)可能产生的最小频率是多少

此致
Murthy

此致
Murthy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Murthy、

    1Hz 不是最低位低电平。 0.001Hz 将被视为低电平。 1Hz 是正常的。  

    虽然在这种情况下不是必需的、但阅读 A 稳态计时器常见问题解答可能仍然有用。  

    e2e.ti.com/.../879112

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    非常感谢您的热情回复。

    我将介绍 LM555的所有常见问题解答。

    但我需要一个我希望启用和禁用 LM555的函数。 由 OV 或5V 信号提供。

    指导我如何实现它

    此致

    Murthy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Murthy、

    0V、5V 信号可连接至 RESET 引脚。 请注意、第一个输出高电平脉冲将比随后的脉冲长59%。 常见问题解答中的图16显示了一种保持所有脉冲不变并允许打开和关闭输出流的方法。

    当 RESET 变为高电平时 ,输出变为高电平以启动输出计时。 当 RESET 变为低电平时、输出立即变为低电平并保持低电平。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    非常感谢您的热情回复。

    实施完成后、我会告诉您。

    此致、

    Murthy